欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

防静电除异物器具的优点及其种类、注意事项

  • 2023.03.24 09:00:23
  • 米思米
  • 2351

 防静电手套

这是用于必须采取防静电措施现场的手套。

分指手套

 防静电除异物器具的优点及其种类、注意事项

由于具有一定厚度,所以适合用于抓持产品等执行作业。表面电阻高达10⁶Ω〜10⁹Ω,可去除静电。不会吸附灰尘等。

防静电除异物器具的优点及其种类、注意事项

优点

这是表面具有导电性的手套。当使用腕带作为防静电措施,但因为手上带静电而无法正常消除时,可以和腕带一起使用这种手套,从而有效消除静电。“防静电手套”与“导电手套”的功能基本相同,导电手套的表面电阻值略小。在使用上没有区别。

 

聚氨酯手套

其中一些产品具有抗溶剂性,适合用作涂装作业中的防雾措施。

防静电除异物器具的优点及其种类、注意事项

 

合成纤维手套(尼龙、涤纶等)

厚度较薄(约0.5~1mm左右),适合用于精细作业。(有一些产品带有防滑结构,可根据作业用途选用。)

防静电除异物器具的优点及其种类、注意事项

 

关于表面导电性

表面的导电部分,有一部分具有较高电阻值,这种电阻值被称为表面电阻值。这种电阻是为了防止人体在意外接触到高压电源时被电击,以及防止静电放电。静电电压大多较高,在放电时会发出啪啪声以及出现蓝白色弧光,会令人感到不适,因此需要防止静电放电。

【注意事项】

可使用中性洗剂清洗,但是如果清洗次数过多,则表面电阻值会降低。

要点如下!

· 请根据作业用途相应选择手套种类。

· 请确认需要多大阻值(Ω)。

· 请确认尺寸。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities